18.11.2021 15:24 | |
Beigetreten: 29.06.2021 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich möchte einen PAC 3220 (7KM3220-1BA01-1EA0) in ein Projekt einbinden. In meinem Hardwarekatalog (V15.1) findeich nur zwei ältere Geräte (7KM211.. und 7KM421) Das letzte HSP habe ich mir runtergeladen, aber trotzdem taucht das Gerät nicht im Hardwarekatalog auf? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Vielen Dak im Voraus Thomas |
29.11.2021 21:47 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.04.2025 Beiträge: 3750 Bewertung:
|
Hallo Thomas, wenn das SENTRON PAC3220 ohne Erweiterungsmodul eingebunden werden soll, dann erfolgt die Kommunikation über MODBUS TCP. Dafür ist keine Projektierung der Hardware im TIA Portal erforderlich. In diesem Fall stört es also nicht, dass das SENTRON PAC3220 nicht im Hardwarekatalog zu finden ist. Soll die Einbindung über PROFINET und das Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET V3 (7KM3220-0BA01-1DA0) erfolgen, so ist bei einer TIA Portal Version < V16 die Installation der GSDML-Datei erforderlich. Diese findet sich im Support unter Beitrags-ID:109772403. Viele Grüße |
04.07.2024 12:11 | |
Beigetreten: 25.05.2012 Letzter Bes: 11.03.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Bei mir wird der PAC3220 zwar it der Datei in den Hardwarekatalog eingetragen aber nicht unter Stromversorgung und verteilung sondern unter wietere feldgeräte Profinet IO und dann unter Sentron. Aber ohne Artikelnummer. Und wenn ich das PAC3220 dann in die Hardware ienfüge kann ich es auchnicht konfigurieren mit dem Profinet modul. Das ganze mit der V16, Bei meiner V17 funktioniert das einwandfrei. Nur unser Kunde will alles mit V16 haben. Kann mir jemand sagen wie man das in die Hardwarekatalog an die richtige Stelle bekommt bze. mit Artikelnummer. |
10.09.2024 14:07 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte ein Sentron PAC3220 in der Hardware meines Projektes einbinden. Ich arbeite mit Step7 V5.7 HF1, HW-Katalog habe ich aktualisiert. Trotzdem wird es mir im Hardwarekatalog nicht angeboten. Gibt es eine extra GDSML-Datei dafür? |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf