02.01.2025 10:27 | |
Beigetreten: 20.04.2017 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein Firmware update an einer Siwarex WP321 auf V1.5 mit dem MFCT Tool durchgeführt. Seitdem habe ich den Betriebsfehler "1003 Checksumme falsch Parameter" Was muss ich tun damit die Waage wieder Ordnungsgemäß arbeitet. |
03.01.2025 08:11 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 1184 Bewertung:
|
Hallo georg-60, bitte den Servicebetrieb einschalten, und dananch die Werkseinstellungen laden. Evtl. vorher noch eine Backup-Datei anlegen mit den aktuellen Parameter-Einstellungen, damit diese bei dem Rücksetzen auf Werkseinstellung nicht verloren gehen. Die gespeicherten Paramter-Einstellungen dann nach dem Laden der Werkseinstellungen wieder zurückspielen in die WP321. Gruß Siwarexi
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf