05.02.2025 14:19 | |
Beigetreten: 07.10.2024 Letzter Bes: 04.03.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, AI Karte: 6ES7134-6HD01-0BA1 E+H Promag 500: 5W5B25-AAEIBAEDAFAAAEAUD5K0AA2+AB Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein E+H Promag 500 auf die Analog Karte anschließen in passive mit 2 Leiter 4-20mA Hart. Wie muss ich das Anschließen? Wenn ich Minus auf 12 und Plus auf 16 anschließe fließt kein Strom. Wenn ich den Promag 500 auf aktiv umstelle und Minus auf Minus und Plus auf 16 anschließe wurde es funktionieren. Grüße TobiZ |
06.02.2025 08:07 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Hast du bei passiv auch diese Spannungsversorgung eingebaut? Siehe Anhang. Weiter im Handbuch ist von sowas die Rede "2 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z.B. RN221N)" |
Zuletzt bearbeitet von: Sonne0815 am: 02/06/2025 08:15:49 |
|
06.02.2025 14:11 | |
Beigetreten: 07.10.2024 Letzter Bes: 04.03.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, Spannungversorgung kommt ja von der ET200SP. Ich habe es selber lösen können der Promag hat nur länger gebraucht um von Aktiv auf Passiv umzuschalten. Plus auf 12 und Minus auf 16. grüße TobiZ |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf