24.03.2014 15:02 | |
Beigetreten: 28.02.2014 Letzter Bes: 25.03.2014 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, habe folgendes Problem: Ich möchte per VB-Scriptüber ein KTP400eine Datei von einem USB Stick löschen. Nach /tf/WW/de/Posts/105174 sollte das mit filesystem.Kill ("Dateipfad") möglich sein. Das Skript wird auch bis zum Ende ausgeführt, aber die Datei wird nicht gelöscht. Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus. Gruss, B. Schilling |
25.03.2014 15:33 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Hallo, woher weißt du, dass das Skript durchlaufen wird? Ist der Pfadname korrekt? Ist die Datei noch im Hintergrund geöffnet? K!ke |
Folgen Sie uns auf