12.02.2008 13:59 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung:
|
Hi Alexandra, habe gerade mal in der letzte viertel Stunde einen Beitrag zu Deinem Thema geschrieben, siehe Anhang!!! ( Im Anhang findest Du Infos speziell zu Meldungen und der Sammelanzeige) => Die Bausteinsymbole können "natürlich" erweitert werden, allgemeiner link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26697820 Ganz unten in diesem Beitrag ist eine Übersicht mit weiteren Links zum Thema Bausteinsymbole!!!!! ==> -Bausteinsymbole haben keine Eigenschaft "MULTI_INSTANCE" - Du kannst die Bausteinsymbole, das sind ja in der Regel WinCC-Anwenderobjekte, erweitern. - Wenn Du z.B. wie in meinem Beispiel des Anhangs aus einem MOTOR-Baustein und einem MEAS_MON-Baustein ein Bildbaustein bastelst, der zusätzlich im MOTOR-Bildbaustein den Strom anzeigt, so wäre es ggf. sinnvoll auch das Bausteinsymbol"MOTOR" anzupassen. Hierkönnte z.B. eine zusätzliche Sammelanzeige eingebaut werden und Grenzwertverletzungen des Motorstroms am Baustein anzuzeigen ..... (siehe Anhang). Die zusätzliche Sammelanzeige könnte als zusätzliche Eigenschaft am Anwenderobjekt nach "Aussen" gelegt werden, z.B. STROM_CollectValue. Der Name "Sammelwert" (bzw. "CollectValue") ist ja bereits vergeben. Achtung!! Da es aber unter Umständen mehrere Sammelvariablen (*.EventState) gibt, am Bausteinsymbol aber nur eine Eigenschaft mit dem Namen "Sammelwert" (CollectValue) existieren kann, muss das Bausteinsymbol der anderen meldefähigen Basuteine auch im Bild plaziert werden!!!! (Damitdie Sammelhierarchiefunktioniert) ich hoffe es hilft weiter. DateianhangPCS7_FaceplateMsgFilter.zip (141 Downloads) |
Folgen Sie uns auf