27.05.2024 12:27 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 05.09.2024 Beiträge: 418 Bewertung:
|
Ich habe mir mal kurz Zeit genommen und das ganze mithilfe der custom Keyboards der Toolbox realisiert. Ich hoffe du arbeitest bereits mit V19 (Upd. 2) und kannst damit die Bibliothek im Anhang öffnen. Getestet und schön poliert habe ich es nicht. Gelöst habe ich es aber indem ich die Bedienbarkeit der Tasten deaktiviert habe, sobald 9 Zeichen eingegeben wurden. Die Eingabetaste wiederum wird genau dann bedienbar. Datentyp ist LInt. Den "-" Knopf könntest du ja einfach aus dem Faceplate schmeißen. Das ganze ließe sich auch in V16 umsetzen, da die Bibliothek in dieser Version verfügbar ist. Hoffe das Hilft! LG Dateianhangio9Digits.zip (36 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.05.2024 12:28 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 05.09.2024 Beiträge: 418 Bewertung:
|
Hier der Link zur Toolbox (für die Interessierten) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109770480 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
28.05.2024 05:26 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 147 Bewertung:
|
Vielen Dank, ich hatte diese Toolbox gar nicht mehr in Erinnerung. Das könnte mir in Zukunft noch helfen. |
29.05.2024 04:53 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von InduETI wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann die Position des Keyboards geändert werden? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf