21.12.2022 13:33 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 2269 Bewertung: (99) |
Wie allgemein bekannt kann man nicht auf die aktuellen Uhrzeit der Logo zugreifen und diese für sein eigenens Programm nutzen. Bis auf das Jahr ist es möglich über die Jahresschaltuhr indirekt den Monat und Tag des Datums auszulesen. Allerdings verbraucht das viele Programmblöcke ! Wer dieses dennoch benötigt und genügend Speicherplatz in seinem Programm zur Verfügung hat, kann sich des UDF´s im Anhang bedienen. Mir ging es dabei nicht um eine innovative Schaltung, sonder darum nicht immer wieder den gleichen Arbeitsaufwand zu wiederholen. Frohe Weihnachten an alle in diesem Forum ! Ella_68 ACHTUNG ! Wichtiger Hinweis ! All die das Programm bis zum 11.08.23 heruntergeladen haben, bitte dieses erneut durchführen. Es fehlt die Verbindung zwischen B081 zu B092 im UDF. Die berichtigte Funktion liegt als Anhang bei. Dateianhangaktuelles Datum.zip (135 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/11/2023 14:46:55 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf