20.03.2025 10:51 | |
Beigetreten: 31.01.2025 Letzter Bes: 05.04.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Meine Fragen wären zum Bespiel folgende: - Und wenn ja, wie wird die Beschriftung ausgeführt? - Muss eine Sicherungsbelegung hinterlegt werden und so weiter...
DateianhangSchaltschrank_Layout.pdf (8 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4511916 am: 03/20/2025 11:04:15Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4511916 am: 03/21/2025 09:06:41 |
|
25.03.2025 17:39 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 2463 Bewertung:
|
Hallo AutoGen,
Natürlich müssen die einschlägigen Normen und Richtlenien eingehalten werden. Da aber nichts näheres zu Deim Projekt bekannt ist, kann man nur bedingt darauf eingehen und alle mögliche Vorgaben aufzulisten, würde hier den Rahmen sprengen. Beachte auch die Montagevorgaben der Bauteile (Beipackzettel lesen !) und halte die Schutzklasse des Schaltschranks ein. Der Einsatz von Reihenklemmen in einer Steuerung ist allein wegen der Montage und vorallem der Fehlersuche ein zwingendes muß. Ein Stromlaufplan, Berechnungen und sämtliche andere Dokumente sind Teil der Steuerung und somit Pflicht. Daraus folgt, daß die Bauteilekennzeichnung und auch die Sicherungsbelegung hinterlegt werden müssen. In einem Steuerschrank hat man, mit Außnahme des Schutzleiters, eine freie Farbwahl, die im Schaltplan dokumentiert sein muß. Es gibt zwar eine allgemeine Empfehlung, die aber nicht zwingend bindent ist. Die Farben Gelb und Grün werden allerdings wegen der Verwechselungsgefahr mit dem Schutzleiter nicht eingesetzt ! Wenn möglich sollte man Stromkreise mit verschiedenen Spannungen getrennt im Steuerschrank führen. So verlege ich weitgehens 230/400V Kreise links im Schrank und 24V rechts. Lasse auch genügend Platz zwischen Verdrahtungskanal und Bauteil für den Anschluß der Leitungen. Nichts ist schlimmer als später eine Bauteil mit großer Mühe zu wechsel, weil man sich bei der Montage den Platz gespart hat. Gruß Ella_68 |
05.04.2025 20:33 | |
Beigetreten: 31.01.2025 Letzter Bes: 05.04.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo Ella_68, Sobald ich mit meinem Projekt fertig bin (gegen Ende Pfingsten), werde ich gerne zur nachträglichen Bewertung deinerseits die Dokumentation und Bilder vom Schaltschrank selbst hochladen. |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4511916 am: 04/05/2025 20:33:56Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4511916 am: 04/05/2025 20:48:51 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf