29.01.2013 09:28 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Oschi Danke für deine Rasche Hilfe. Leider gelingt es mir nicht mein Projekt anzuhängen, deshalb schicke ich dir mal eine pdf Hier siehst du mal meine Lösung.Du hast mir schon mit deinen Tips weitergeholfen und bin gerade dabei deine Lösung zu versuchen. Ich hoffe es gelingt mir. Liebe Grüße simatik10 DateianhangDok1.pdf (213 Downloads) |
29.01.2013 10:26 | |
Beigetreten: 07.01.2013 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Moin Moin, Wichtig: Nimm einen FB und mach die Min/Max Werte Remanent damit sich die SPS es auch nach Neustart merkt.
Gruß Oschi Dateianhangprg.zip (197 Downloads) |
29.01.2013 11:11 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Oschi Bedanke mich für deine Hilfe. Super das du jemanden einfach so weiterhilfst. |
29.01.2013 19:45 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Oschi Leider stellt sich mir noch ein Problem. Kanst du mir sagen warum beim Aufruf des FB_Bausteins Waageim OP dieser nicht am Ausgang geschalten wird? Ich möchte die M0.0 und M0.1 in einen andern FB weiterschalten. In FB funktioniert alles bestens. Wie realisiere ich auch noch die Istwert Anzeige der Waage am KTP600 ? i Vielen Dankfür die Hilfe. Liebe Grüße Simatic 10 DateianhangFB_Waage.pdf (201 Downloads) |
30.01.2013 10:20 | |
Beigetreten: 07.01.2013 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hmmm... ich kann dir nicht ganz folgen.... Den Istwert anzeigen ist easy: die Variable "Waage Füllstand Normiert" nicht nach in der Schnittstelle nicht unter Temp sonder Static schreiben. Danach im OB1 rechtsklick auf deinen Baustein (er ist rot) und aktualisieren drücken. Danach findest du den Wert "Waage Füllstand Normiert" in deiner HMI. Achtung wenn du die Zeile aus Temp nur kopierst wird "Erreichbar/Sichbar aus HMI" als Attribute nicht mit gesetzt. -> Manuell setzten: Variable "Waage Füllstand Normiert" in Static anklicken und unter Eigenschaften->Allgemein->Attribute->Verwendeung die Häckchen setzten. Die Sache mit dem Ausgang schalten versteh ich noch nicht... M0.0 ist Merker A0.0 wäre dann ein Ausgang Ähm welcher Ausgang soll wo geschaltet werden? Gruß Oschi DateianhangFB1_Visu.pdf (195 Downloads) |
30.01.2013 11:05 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Oschi Danke für deine Antwort. Zunachst meine ich mit den M0.0 / M0.1 das die in OB1im Baustein DB2 die Variblen nicht gesetzt werden. Also keine Änderung von false auf true. Ich möchteeinen weiteren FB_Zählerprogrammieren und hier dann die Merker weiterverschalten was nicht funktioniert in FB_waage selbst funtioniert es.DieWaage fast nur 500 kg also mus ich hier 10 zyklen starten. DateianhangDok1.pdf (183 Downloads) |
Folgen Sie uns auf