03.04.2024 08:21 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
Wenn die 8 digitalen Ein- und 4 Ausgänge des LOGO! Basismoduls nicht reichen, kann man es mit LOGO! Erweiterungsmodulen erweitern. Hier geht es darum zu zeigen, welche Erweiterungsmodule man dafür verwenden kann. Generell sind nur die LOGO!8 Erweiterungsmodule mit den LOGO!8 Basismodule kompatibel. Alte LOGO! Baugruppen können nicht mit den aktuell verkauften LOGO! Baugruppen kombiniert werden. Die 230V Erweiterungsmodule können nur an eine 230V LOGO! angebaut werden. 12/24V Erweiterungsmodule können nur an andere 12/24V Module angebaut werden. Die Analogmodule zählen zur 12/24V Klasse. Wer 230V und 12/24V kombinieren will, benötigt eine 230V LOGO! und mindestens ein Analogmodul. Hinter dem Analogmodul können alle Module der 12/24V Klasse angeschlossen werden. LOGO! DM8 24 6ED1055-1CB00-0BA2 LOGO! DM8 24R 6ED1055-1HB00-0BA2 LOGO! DM8 230R 6ED1055-1FB00-0BA2 LOGO! DM16 24 6ED1055-1CB10-0BA2 LOGO! DM16 24R 6ED1055-1NB10-0BA2 LOGO! DM16 230R 6ED1055-1FB10-0BA2 LOGO! AM2 RTD 6ED1055-1MD00-0BA2 LOGO! AM2 AQ 6ED1055-1MM00-0BA2 Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/08/2024 08:15:00Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/10/2024 08:20:49 |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf