04.01.2021 17:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33368 Bewertung:
|
Das ist eine Frage, die ich mal mit ja beantworten würde, bei mir dauert das erste Aufbauen auch sehr lange. Da mit der LOGO!8.3 viel Security-Maßnahmen (Https, Zertifikate usw.) eingeführt wurden, hast sich dies gegenüber der LOGO!8.2 deutlich verlangsamt. Ich bin der Meinung, eine aussagekräftige Antwort kann dir aber nur Siemens. Dafür kannst du einen Support Request starten. |
04.01.2021 20:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33368 Bewertung:
|
Kann ich dir nicht sagen, da ich die Cloudanbindung nicht nutze und auch nicht nutzen werde. |
18.10.2021 21:38 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Doch doch, aber ich dachte da diese Antwort schon über ein halbes Jahr alt ist hat sich vielleicht was geändert. |
Folgen Sie uns auf