15.09.2025 12:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 21.10.2025 Beiträge: 1717 Bewertung:
|
Wie kann ein PN/PN Koppler 6ES7158-3AD10-0XA0 mit STEP 7 Classic auf der einen Seite und STEP 7 TIA Portal auf der anderen Seite verbunden werden ? Es ist kein Anwendungsbeispiel vorhanden. Der allgemeine Weg wird jedoch im Handbuch SIMATIC Buskopplungen PN/PN Coupler beschrieben. Relevant für diesen Anwendungsfall ist hier das Kapitel "6.1.4.2 Beispiel: Projektierung mit STEP 7 im TIA Portal" auf Seite 53. Es ist darauf zu achten, dass die GSD-Datei für X2 dann einfach im Simatic Manager eingebunden wird. Im Folgenden fassen wir noch einmal die einzelnen Schritte zusammen: Ziel der Konfiguration: Übertragung von E/A-Daten und Datensätzen zwischen zwei IO-Controllern über den PN/PN-Coupler. Beide Seiten (X1 und X2) haben unterschiedliche Datenbereiche, die gespiegelt werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf