29.09.2025 11:19 |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 21.10.2025 Beiträge: 1717 Bewertung:
|
Frage: Für den Einsatz im Hygieneumfeld wird ein Thin Client benötigt. Was kann Siemens anbieten? Antwort: Die speziellen Anforderungen an Bediensysteme im Hygieneumfeld sind z.B. Schutzart, die Reinhaltung der Oberflächen und der Splitterschutz der Displays. Siemens bietet für den universellen Einsatz eine Reihe von Flat Panel Monitoren, die diese Anforderungen erfüllen. In SiePortal finden sich diese in der Rubrik: SIMATIC Industrial Flat Panel HYG Um aus diesen Geräten einen Thin Client zu machen, bedarf eines zusätzlichen PCs, der in der Lage ist, die gewünschten Protokolle z.B. RDP, VNC, CITRIX, HTML5 Browser bereitzustellen. Hier käme z.B. ein IPC BX-21A infrage, der als preiswerte Lösung die Funktionen bereitstellen kann. Die Displays haben bereits eine HDBASE-T Schnittstelle um bis zu 100 m vom PC abgesetzt arbeiten zu können. Die Verbindung zwischen PC und Panel ist ein CAT6 Kabel und am Panel wird eine 24VDC Versorgung benötigt. Video und Touch laufen als gemeinsames Signal auf dem CAT6 Kabel. Anbei ein Beispiel für einen Thin Client für den Hygienebereich, welches als Orientierung dienen kann: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: September 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf