06.10.2025 13:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 21.10.2025 Beiträge: 1717 Bewertung:
|
Darstellung von Schrittketten auf SIMATIC HMI Stationen Die Projektierung der PLC-Code-Anzeige zur Ausgabe von Schrittketten auf einer SIMATIC WinCC Station mit der Option ProDiag ist in folgendem Beitrag ausführlich beschrieben. Maschinen- und Anlagendiagnose mit ProDiag Umschaltung verschiedener Schrittketten mit nur einem einzigen PLC-Code-Anzeige Control Grundsätzlich ist die Darstellung mehrerer Schrittketten über mehrere PLC-Code-Anzeige Controls möglich. Die bedeutet aber auch einen gewissen Aufwand in der Bildverwaltung, da jede Schrittkette ein jeweils eigenes Bild mit einer PLC-Code-Anzeige benötigt. Besteht die Anforderung, dass mit nur einer einzigen PLC-Code-Anzeige in einem einzigen Bild mehrere Schrittketten nach Anwahl dargestellt werden sollen, so kann dies nach der nachfolgenden Beschreibung realisiert werden. Voraussetzungen zur Realisierung
Projektierschritte: Schritt 1: Zuweisung sämtlicher Schrittketten Instanz-DBs zu einem eindeutigen ProDiag-FB. Bild 1: Zuweisung der jeweiligen GRAPH FB Einzelinstanz zu dem ProDiag-FB: Schritt 2: Anordnung der PLC-Code-Anzeige auf HMI-Bild Bild 2: Das PLC-Code-Anzeige Control wird auf dem Bild platziert Schritt 3: Anordnung und Zuweisung der einzelnen „Graph-Übersicht“ Controls. Im gleichen Bild, in dem zuvor das „PLC-Code-Anzeige“ Control platziert wurde, wird nun für jede Schrittkette ein „GRAPH-Übersicht“ Control ergänzt. Anschließend wird dem jeweiligen „GRAPH-Übersicht“ Control die Variable „xxx_OFF_SQ“ zugeordnet, welche sich im Instanz-DB der jeweiligen Schrittkette befindet. Bild 3: Zuweisung der GRAPH FB Einzelinstanz Variable für die 1. Schrittkette in den Eigenschaften des Controls: „GRAPH-Übersicht“ Bild 4: Zuweisung der GRAPH FB Einzelinstanz Variable für die 2. Schrittkette in den Eigenschaften des Controls: „GRAPH-Übersicht“ Wichtige Voreinstellungen in S7-GRAPH! Die Definition der HMI-Variable (WinCC Comfort/Advanced) ist nur möglich, wenn die Erreichbarkeit des o.g. Einzelinstanz DB’s vom HMI freigeben wurde. Bild 5: Freigabe des HMI-Datenzugriffs auf die S7-GRAPH Instanz DB-Daten Anwahl in der HMI Runtime Vorbetrachtung Die Anwahl der jeweiligen Schrittkette erfolgt über die Schaltfläche PLC-Code-Anzeige anzeigen in der Eigenschaft: Schaltfläche „PLC-Code-Anzeige“ anzeigen des zugehörigen „GRAPH-Übersicht“ Controls. Bild 6: Aktivierung der Eigenschaft: Schaltfläche „PLC-Code-Anzeige“ anzeigen Tipp: Es sollten nur die Eigenschaften des „GRAPH-Übersicht“ Controls angezeigt werden, welche für die Bedienung auch relevant sind. Bedienkonzept in HMI RT (Beispiel TP1200 Comfort Panel) Bild 7: Beispiel Anwahl 1. Schrittkette anzeigen Bild 8: Beispiel Anwahl 2. Schrittkette anzeigen Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf