11.10.2025 10:22 | |
Beigetreten: 11.10.2025 Letzter Bes: 11.10.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, bei mir ist zur Absicherung einer Wärmepumpe folgender FI verbaut: Siemens 5SV3344-4, 30 mA Typ B 40 A Siquence RCCB SIGRIS - siehe Foto. Die rote LED neben dem SIGRS active-Aufdruck leuchtet dauerhaft rot. Meine Haustechnikfirma, die den Schutzschalter verbaut hat sagt, das ist so in Ordnung. Stimmt das? Rot bedeutet doch immer, das etwas nicht stimmt. Vielen Dank vorab ür einen Hinweis. DateianhangFI.pdf (5 Downloads) |
15.10.2025 06:57 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 21.10.2025 Beiträge: 315 Bewertung:
|
Hallo, ein Blick ins Handbuch hilft ;) Wenn die LED dauerhaft leuchtet, dann ist alles OK. Siehe Anhang. |
Folgen Sie uns auf