19.10.2025 13:13 | |
Beigetreten: 30.01.2024 Letzter Bes: 19.10.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Guten Tag, gibt es eine Möglichkeit wie man die Funktion “OpenScreeninPopup” aus einem Faceplatetype nutzen kann? Bei der Anleitung unter: https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109986766?c=185654604555&lc=de-WW Sieht man wie ein Popup an ein Faceplatetype über den Dialog gebunden wird. Leider kann man dort nicht auswählen, worauf geklickt werden kann/soll um das Popup zu öffnen. Weiterhin gibt es in meinem Projekt keine Struktur welche zwingend benötigt wird. Die OpenScreeninPopup funktion scheint im Faceplatetype nicht verfügbar zu sein. Der gleiche VBS Code funktioniert wenn ich den Inhalt des Faceplatetypes auf ein normales Bild kopiere einwandfrei. Hat jemand eine Idee? Beste Grüße |
Folgen Sie uns auf