04.09.2025 10:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Die Hardware 6ES7155-6AA02 ist eine Zusammenfassung von 3 Komponenten (Bundle)
Im TIA-Portal- Hardwarekatalog sind diese Einzelkomponenten aufgeführt Auswählbar unter: Dezentrale Peripherie/ET200SP/Interfacemodule/Profinet/IM 155-6 PN ST Im Hardwarekatalog der ausgewählten IM sind Servermodul und die Busadapter zu finden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf