12.09.2025 07:32 | |
Beigetreten: 01.07.2020 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Community, wir setzen aktuell eine ET200SP HA mit redundanten IO-Karten zusammen mit einer S7 CPU 410-5H (redundant) ein. Siehe Screenshot "Screen_1, Screen_2" anbei. Die ET-Stationen aktualisieren auch Ihren Variablenzustand (Z.B. DI Kanal 0-> 1), sind also von der CPU aus erreichbar und beobachtbar. Folgendes Problem, siehe Screenshot "Screen_3": Die Karte aktualisiert zwar den Zustand des Eingangs genau so wie die redundante Karte, es wird aber permanent ein Fehler am Kanalbaustein angezeigt. BAD = 1und ModErr = 1. ModErr beschreibt einen übergeordneten Fehler, aber nicht genauer welchen. Die ET-Station ist fehlerfrei. Sie zeigt weder in der HW-Config noch an der ET-Station selbst einen Fehler an. Workaround: Wenn nun einer der beiden redundanten EA-Karten gezogen wird, wechselt der Eingangsparameter “Mode” von “16#4000FFFF” zu “16#8000FFFF”, also in den gut Zustand. ModErr wird 0 sowie BAD. Dabei ist es egal ob man die Master oder die Slave Karte zieht. Liegt es an einer falschen Konfiguration des MRP-Rings oder der Ethernet Verbindung von CPU zu ET-Station in der Hardware Konfiguration? In Screen 4 ist die installierte Software zu sehen. Hatte jemand schonmal ein solches Problem? DateianhangScreenshots.zip (1 Downloads) |
Folgen Sie uns auf