13.10.2021 10:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Es können ausschließlich 300er Steuerungen ab der Firmware Version V2.6 im TIA Portal projektiert werden. Das kann aus dem Kompatibilitätstool entnommen werden! Siehe Screenshot aus der Kompatibilitätsliste der S7-300 Standard CPUs zum TIA Portal im Anhang! Bei der Migration eines SIMATIC Manager Projekts ins TIA Portal kann ein solcher Fehler auftreten: Modul CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.5) in Baugruppenträger 0, Steckplatz 2, kann nicht migriert werden. Das Modul wird nicht unterstützt, obwohl die MLFB im TIA Portal vorhanden ist. Eine Abhilfe ist dabei im Informationssystem des TIA Portals zu finden: Die Firmware des im Ausgangsprojekt projektierten Moduls wird im TIA Portal nicht mehr unterstützt. Möglicherweise ist ein Nachfolgemodul mit einer aktuelleren Firmware im TIA Portal vorhanden. Siehe Bild unten: Weitere Informationen finden Sie im folgenden Beitrag „S7-300 Migration von STEP 7 V5.x ins TIA Portal“. Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen, SIMATIC-SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (JD) |
Folgen Sie uns auf