28.10.2021 14:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Mithilfe eines unternehmenseigenen Servers können Sie ausgewählte Updates/Support Packages auf einem lokalen Server ablegen und den Anwendern zur Verfügung stellen, z. B. für unterschiedliche Fertigungslinien. Dies hat den Vorteil, dass die Anwender nicht auf das Internet zugreifen müssen, sondern die Updates über das Intranet, eine externe Festplatte etc. installieren können. Da die Anwender keinen direkten Zugriff ins Internet benötigen, wird der Schutz vor Trojanern oder schädlicher Software, die Kontakt aus dem internen Firmennetzwerk ins Internet aufnimmt, deutlich erhöht. Im Handbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17 und SIMATIC WinCC V17 ist im Kap.11.2 das Arbeiten mit einem unternehmenseigenen Server erläutert wie:
Weitere Informationen sind in der Online Hilfe des TIA Portals verfügbar. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
09.06.2022 14:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Noch eine Ergänzung, da schon mal Fragen aufkommen wo die Software für den Unternehmenseigenen Server zu finden ist? Für den Server selbst gibt es keine sep. Software. Dieser wird bei der Installation des TIA Updater Corporate Configuration Tool automatisch mit installiert. Die Software für das TIA Updater Corporate Configuration Tool befindet sich auf der DVD 2. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG)
|
Folgen Sie uns auf