01.09.2022 12:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Beim Import der Variablentabelle in eine Kopplung in SIMIT, besonders bei der Simulation der S7-1200, kann es unter Umständen zu einem Fehler kommen und die I/Os lassen sich nicht importieren: Diese Meldung kann unterschiedliche Ursachen haben. Wenn die zu importierende Tabelle eine Excel-Datei ist und Mircosoft Excel auf dem Rechner nicht installiert ist, kann SIMIT die Datei nicht korrekt einlesen. Die SDF-Datei lässt sich anschließend in die Kopplung, zum Beispiel der S7-1200, in SIMIT importieren: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf