09.07.2024 09:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Kann man feststellen/überwachen, ob und wie oft Werte gelesen werden? Es ist leider nicht möglich einen OPC UA-Client-Zugriff auf Variablen, welche auf dem OPC UA-Server (S7-Steuerung) liegen zu überwachen. Diese Funktionalität bieten unsere S7-Steuerungen nicht bzw. mir ist es auch nicht bekannt, dass andere OPC UA-Server diese Funktionalität bieten. Es wäre jedoch möglich den Zugriff auf Variablen von der Client-Seite her zu überwachen. Wäre der Client z.B. eine S7-Steuerung, welche über OPC UA Variablen einer Server-Steuerung liest, könnte man eine Abfrage programmieren, welche die Zeitstempel-Änderung des Client-Zugriffs überwacht und somit die Client-Zugriffe auf die Server-Steuerung trackt. Dies wäre eine Möglichkeit das Lesen der Werte vom OPC UA-Server zu überwachen. OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf