19.07.2024 06:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Morgen ich bin neu in diesem Forum. Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage helfen. Wir habe bei uns im Werk PCS7 V9 im Einsatz. Die Kollegen haben im WinCC 7.4 unter den einzelnen Antrieben, Anwendernotizen erstellt. Aktuell muss ich die Server Gesamt-laden (Änderungs-laden funktioniert nicht mehr). Von meinen Kollegen habe ich gehört, das vor dem Gesamt-laden die Anwendernotizen gesichert werden müssen. Da ich erst seit 4 Monaten mit PCS7 programmiere und auch keinen anderen Ansprechpartner bei uns im Werk habe, hoffe ich das ihr mir dabei helfen könnt. Was muss ich machen damit die Notizen nach dem Gesamt-laden der Server nicht gelöscht werden? Reicht ein Rücklesen im CFC-Plan? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 07/22/2024 12:09:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.07.2024 12:10 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 1088 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Anwendernotizen PCS7 V9.0 WinCC 7.4 wurde in der Konferenz Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 veröffentlicht. Gruß, |
Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 07/22/2024 12:11:00My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf