06.01.2025 11:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Erweiterte Cyber-Sicherheitsfunktionen Die S7-1500 CPU-Firmware V3.1 (V4.7 bei S7-1200) enthält u.a. verbesserte Mechanismen zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen. Diese Neuerungen betreffen insbesondere erweiterte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden. Zusätzliche Einstellungen in den zentralen Security Einstellungen erforderlich! Am Beispiel einer PUT/GET-Verbindung ist jetzt eine erweiterte Konfiguration in den zentralen Security Einstellungen erforderlich, welche eine verbesserte Verwaltung von Benutzern, Rollen und CPU-Funktionsrechten ermöglicht. Ein anschauliches Video zu den erforderlichen Konfigurationseinstellungen findet sich im FAQ: Wie aktivieren Sie den PUT/GET-Zugriff bei einer S7-1500 CPU ab FW V3.1 bzw. S7-1200 CPU ab FW V4.7? Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen kleinen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf