15.09.2010 11:29 | |
Beiträge: 91 Bewertung:
|
Hallo, das hier habe ich dazu gefunden: "Die Vorteile von PCS 7, wie z.B. Technologische Hierarchie, PCS7-Bibliotheken, SFC und PCS7-Meldesystem (z.B. Alarm_8P Baustein), werden durch die S7-300 CPUs nicht unterstützt. Der Funktionsumfang der S7-300 CPUs ist dafür nicht ausreichend. Aus diesen Gründen sind die S7-300 CPUs für den Betrieb mit PCS 7 nicht freigegeben. Die S7-300 CPUs können natürlich mit dem SIMATIC Manager (auch HW Konfig) bearbeitet und mit CFC programmiert werden, aber Sie können dann nicht die PCS 7 Bausteine und Funktionen (Bibliotheken) verwenden." Ich hoffe, das hilft weiter... Hier gehts zum FAQ der freigegebenen Baugruppen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39709060 Gruß MichS |
15.09.2010 11:46 | |
Beigetreten: 20.02.2009 Letzter Bes: 22.07.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Dank MichS, jetzt weiss ich was gemeint ist. |
Folgen Sie uns auf