28.06.2011 10:25 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo, ich habe so ein Verhalten bislang noch nicht gehabt. Verwunderlich ist, dass der ALM dann nach einigen Versuchen doch noch startet. Eventuell hilft dir dieser FAQ etwas weiter. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18865336 Vielleicht kann dir auch der Support für Lizenzen und Autorisierungen helfen. Eventuell haben die Leute dort bereits Erfahrungswerte zu deinen beschriebenen Verhalten. Die Erreichbarkeit findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23322349 Viel Erfolg. Gruß Gucci |
12.12.2011 15:39 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, es gibt seit einigen Tagen den neuen Automation License Manager V5.1+SP1+Upd2. Die Installation lohnt sich bestimmt. Vielleicht ist dann auch das von Ihnen beschriebene Verhalten behoben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/114358 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf