16.05.2012 16:41 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo, besitzt Du (bzw. der Betreiber der Anlage)die Bibliothek/Option "Drive ES PCS7"? Wenn ja könnte dies hier von Interesse sein: Link Gruß... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
01.06.2012 10:42 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo zusammen APL universal Motorfunktionsblöcke zu den APL universal Motorfunktionsblöcke gibt es vorgefertigte Templates, die bei der Installation von PCS 7 automatisch in der APL Bibliothek hinterlegt sind. Ich werde zeitnah nach den Namen dieser Templates schauen. Drive ES für PCS 7 V8 Die Drive ES für PCS 7 V8 ist nun erhältlich http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60605852 Grüße |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
01.06.2012 13:32 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Zu den Temapltes für die universalle APL Motor Bausteine Das Template Drive beinhaltet den Baustein FbDrive und ist für die Anbindung von Frequenzumrichter wie z.B. Micromaster gedacht. Das Template ManageMotorStarter beinhaltet den Baustein FbSwtMMS undist für die Anbinung von Direktstarter wie z.B. Simocode gedacht. Mit beiden Templates können alle Motoren, die sich an die Standard Protokolle halten angesteuert werden. Diese universal Bausteine sind, wie der Name schon aussagt, nicht an Siemens Motoren gebunden... |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 05.06.2012 12:56SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf