17.11.2011 15:32 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo Mr05, die Verschaltung ist richtig. Allerdings haben die Unit, hier °C, und der Bereich (Scale) nichts miteinander zu tun. Mit dem Parameter "PV_InUnit" kann man die SI-Einheit wählen, die angezeigt wird. Man kann direkt in der Tabelle schauen, welche Nummer die SI-Einheit °C hat und diesen Wert nummerisch eintragen; hier 1001 für °C. Oder man schreibt die Einheit direkt hinein. Vorteil von der Eingabe über die Nummer: Man hat in jedem Faceplate die exakt gleiche Anzeige. Unabhängig davon, kann man mit "Scale.High" und "Scale.Low" den Bereich des Treiber-Bausteins einstellen. Ich hoffe, damit etwas geholfen zu haben. Grüße |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf