15.11.2010 14:48 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo Winghaven, wenn Du PCS7 installiert hast findest Du auf dem Rechner schon ein paar Beispielprojekte. Allerdings sind sie meiner Meinung nachin Bezug auf die TH nicht besonders Aussagekräftig da sie wie zB. das Beispielprojekt zur APLgerade malzwei Hierachiestufen tief sind (eine Ebene unter dem OS-Bereich). Die Variationen wie man sie in realen Anlagen vorfindet und welche man auch tatsächlich mit PCS7 gut darstellen kann und dabei durch geschicktes Einstellen der Hierarchie ein hohesMaß an generierten Objekten für die OS erhält geben sie nicht unbedingt wieder. Ich erlebe es leider immer wieder dass das PCS7 bezüglich seiner "generier-Möglichkeiten" nicht effektiv genutzt wird weil der Projekktierer nicht wusste wie er das System so einstellt dass genau das generiert wird was und wie er es möchte. Da vieles der TH die OS betrifft würde ich Dir dazu das Dokument "PCS 7 - Projektierungshandbuch Operator Station" empfehlen. Außerdem ist das PCS7 Kompendium auch sehr gut. Letzteres bekommst Du hier: Link Viele Grüße.... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
16.11.2010 15:33 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Ich glaube nicht dass jemand so einfach ein Projekt hergibt...schließlich ist es ja auch immer Branchen/Firmen-spezifisches Know-How was er damit offen legen würde...ich glaube die meisten würden wohl Ärger mit ihrem Arbeitgeber riskieren... außerdem - selbst wenn Du ein Projekt bekommst heißt das noch lange nicht dass es ein gutes Beispiel-Projekt ist. Ich beschäftige mich nun schon seit 1998 mit PCS7 und ich habe weit aus weniger gut gelöstealsungünstig gelösteProjekte zu Gesicht bekommen. Meist weil sie mit einem Halb-Wissen begonnen wurden und man später aus der Nummer nicht mehr heraus kam (Step7 und WinCC ist halt bei Weitem noch kein PCS7). Bevor man größere PCS7-Projekte angeht sollte man die Mechanismen kennen um für die eigene Aufgabe eine guten Wegwählen zu können. Denn wie ich immer sage: Bei PCS7 ist der Weg (zur Automatisierungslösung) das Ziel. Die Philosophie hinter PCS7 erschließt sich meiner Meinung nach nicht wenn Du auf ein fremdes Projekt schaust. Ich möchte nicht bange machen oder rumunken, nur vor den typischen Anfänger-Fehlern warnen. Hier noch ein Beitrag in dem ich schon mal ein wenig über die TH erzählt habe. Viel Erfolg und vielleicht bekommst ja noch ein Projekt... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
30.08.2012 13:41 | |
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Zuerst zur Frage. Check mal die beiden Dokumente (PCS 7 V8.0.1): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61189432 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61189457 Die Beispielprojekte zu den Dokumentenmüssten irgendwo im Installationspfad zu finden sein. Sie orientieren sich an der Aufgabenstellung einer kleinen, realen Anlage und sind auch entsprechend gelößt.
Ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion lostreten, aber möchte trotzdem meinen Senf dazugeben. Ich finde seine Antowort schon hilfreich und zwar aus dem Grund, um dem Fragesteller vor Augen zu führen, dass es nicht unbedingt die best practice Konfiguration eines PCS 7 Projektes gibt. Das Markschrieb, dass er viele Projekte gesehen hat, die weniger gut gelößt waren, lässt doch darauf schließen, dass es viele Weg gibt die zum Ziel führen. Es gibt keine Mastervorlage, die alle Konfigurationsmöglichkeiten umfasst, die man ohne weiteres auf jedes reale Projekt anwenden kann. Die Beispielprojekte sind dazu gedacht, den Neuling an die Funktionweise und die Philosophie heranzuführen und zwar auf eine nachvollziehbare, logische Art und Weise. Wenn man an dieser Stelle ein reales Projekt zugrunde legen würde (vorausgesetzt es ist PCS 7konform projektiert), würden viele Leute nicht mehr durchblicken. Glaubt mir, das letze PCS 7 Projekt, bei dem ich mitgemacht habe, würde niemanden helfen auch nur ein Stück der PCS 7 Philosophie nachzuvollziehen, oder daraus zu lernen. Viele PCS 7 Projekte sind nicht durchgängig PCS 7 konform, entweder um den Anforderungen des Projektes gerecht zu werden, oder aus Unwissenheit. In beiden Fällen kann es später zu Problemen kommen, z.B. wenn die Anlage erweitert werden soll, oder auf eine neue Version von PCS 7 hochgerüstet werden soll. Ein PCS 7 Projekt richtig zu projektieren ist auch ein gutes Stück Erfahrungssache. Auch ich kann nur empfhelen, die entsprechenden Dokumente zu lesen, wenn der Fragsteller diese schon kennt, dann ist auch gut. Aber 80% der Leute, die hier im Forum Fragen stellen, könnten ihre Probleme selber lösen, indem Sie einfach das Handbuch lesen, deshlab finde ich Verweise auf die entpsrechenden Dokumente grundsätzlich gut. Das soll nicht heißen, dass dashier der Fall ist. Bittte nicht falsch verstehen. Lieber winghaven, ich kann dir nur empfehlen die genannten Bücher mit auf dein Radar zu nehmen, denn vor allem die PCS 7 Kompendien sind DIE Referenzen, wenn es darum geht PCS 7 konform zu Projektieren. Auch die Applikationsbeispiele im Service & Support sind eine gute Ressource um Erfahrungswerte abzugreifen. |
Zuletzt bearbeitet von: Silent Bob am: 30.08.2012 13:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.08.2012 16:08 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo zusammen, der erwähnte Link für das Kompdenium Teil A verweist auf die Version für PCS 7 V7.0 und V6.1 Der Link für die PCS 7 Version V8.0 und V7.1 lautet: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/63187279 Grüße |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.09.2012 02:52 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo Honkytonky, ein bischen kann ich Dich ja verstehen. Mich nervt es auch wenn man nach "Äpfeln" fragt und "Birnen" angeboten bekommt. Das war aber nicht meine Absicht. In erster Linie habe ich wegen den Beispielprojekten (die mit der Installation kommen) geantwortet und somit immerhin ein Stück "Apfel" geliefert. Dann wollte ich in meinem persönlichen Fall schildern - warum ich zwar ein gutes Projekt besitze, es aber nicht herausgeben kann. Auf Grund meiner langjährigen Erfahrung wollte ich dann noch davor warnen nach DEM Beispiel-Projekt zu fragen, insbesondere wenn es nicht aus der Siemens-Abteilung stammt welche z.B. auch das Kompendium erstellt. Wenn ein Anfänger glaubt er guckt sich mal eben ein PCS7-Projekt an und versteht dann das Gesamt-System dann ist er einfach nur naiv. Soviel muss man sich schon mal als Anfänger von einem deutlich Erfahrenderem sagen lassen. Natürlich muss man das nicht annehmen. Ein Tor darf auch aus seinen eigenen Fehlern lernen... Und wenn für Dich die paar Zeilen schon vielplappern ist, kann ich gut verstehen warum Du mit der Doku evtl. so Deine Probleme hast. Gruß... |
Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 04.09.2012 02:59"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf