07.08.2025 14:47 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
In dem Anwendungsbeispiel "Projektierung von Direktstartern mit dem APL-Kanalbaustein "FbSwtMMS" in SIMATIC PCS 7"( https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/64182525 ) wird beschrieben, wie ein Direkstarter-Antrieb (SIMOCODE) mit dem APL-Kanalbaustein in PCS 7 eingebunden werden kann. |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.08.2025 15:33 | |
Beigetreten: 22.12.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 71 Bewertung:
|
HelloStefan_565 Yes, your control and signal byte mapping is accurate for a standard SIMOCODE setup. Dateianhang64182525_Direct_Starters_with_FbSwtMMS_PCS_7_V100_DOC_V2_0_en.pdf (37 Downloads) |
07.08.2025 16:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Hallo Techno_Shrava, du postest im deutschsprachigem teil des Forum. Sei bitte so freundlich und schreibe deine Beiträge in deutscher Sprache. Übersetzt ins Deutsche:
|
08.08.2025 06:44 | |
Beigetreten: 23.01.2025 Letzter Bes: 20.08.2025 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Die Belegung ist nicht ganz korrekt. Die Manufacturer Specific Bits 1-6 sind etwas verdreht. |
08.08.2025 07:27 | |
Beigetreten: 22.12.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 71 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf