07.10.2016 17:35 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 605 Bewertung:
|
Hi BaLu, schau mal im Handbuch zum Ident Profil auf Seite 77 (DE): Dort steht die Erklärung der zugrundeliegenden Struktur. IID_IN_EXT_UHF wird im Datentyp IID_CMD_STRUCT aufgerufen. Dieser definiert die Befehle, die an die Reder gesendet werden. EXT_UHF dient hierbei dazu, Zusatzparameter einiger Kommandos an den Reader zu senden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf