08.02.2018 13:22 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 605 Bewertung:
|
Hi hummelchen, im "Ergebnis"-Tab des Locaterschritts bei der Programmerstellung kannst Du im Feld "Formattext" definieren, welchen String die Kamera ausgeben soll. Dort gibt es ein spezielles Format zur Ausgabe der gefunden Klassen. Ich kenne das Format jetzt nicht auswendig, aber wenn du in dem Tab oben rechts auf das Fragezeichen klickst, dann siehst du eine Liste mit alle wählbaren Ausgabeformaten. Eines davon ist der Name der gefunden Objeckte. Auf SPS-Seite kannst du die Ergebnisse mit den Ident-Bausteinen abholen. Folgender FAQ könnte dir hierbei weiterhelfen: Gruß |
Folgen Sie uns auf