(0)| 13.08.2021 17:38 | |
|
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.01.2026 Beiträge: 397 Bewertung:
|
Hallo, du kannst den IBH Link S5++ einsetzen, der passt auf die S5 AG Schnittstelle. |
| 19.08.2021 15:54 | |
|
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 27.10.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo an Alle, mit dem IBH Link ist eine Anbindung vom KTP an S5 nicht Möglich!!!! |
Folgen Sie uns auf