(0)| 17.03.2023 09:40 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Taktsynchronität am Rückwandbus wird von vielen S7-1500 Controllern und ET200 Interfacemodulen unterstützt. Welche Controller im Detail die Funktion unterstützen wird in dem unten verlinkten Beitrag erläutert. „Welche SIMATIC S7-1200/1500 Steuerungen unterstützen Taktsynchronität am Rückwandbus“ Ergänzend hierzu unterstützen auch ausgewählte ET200 Interfacemodule die Taktsynchronität am Rückwandbus. Aus der ET200SP Baureihe sind dies IM 155-6 PN HF Module Aus der ET200MP Baureihe sind dies IM155-5 PN ST sowie IM155-5 PN HF Module Die Taktsynchronität am Rückwandbus ist hier äquivalent zu den Controllern über den Parameter „Taktsynchronisation für lokale Module“ einzustellen. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf