(0)| 31.05.2023 09:06 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Bei Achsen, die in der Steuerung über einen Getriebegleichlauf synchronisiert sind, die zusätzlich mechanisch steif gekoppelt sind, kann es vorkommen, dass sich einer der Antriebe deutlich stärker erwärmt als der andere. Dies kann im schlimmsten Fall zu der Abschaltung eines Antriebs wegen Übertemperatur führen. Ein Beispiel für eine Solche Mechanik ist ein Materialeinzug, mit zwei angetriebenen Rollen. Werden die Positionen der Achsen beim Einziehen des Materials minimal gegeneinander verschoben, versucht die Steuerung diese Positionsdifferenz ständig zu korrigieren, was zu einer „Verspannung“ der Achsen gegeneinander führt. Um diesen Effekt zu vermeiden, bietet es sich an, anstatt des Getriebegleichlaufs, einen Drehzahlgleichlauf mit Lastausgleich zu verwenden. Diese Anwendung finden sie unter dem diesem Link als fertiges Anwendungsbeispiel. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf