(4)| 28.02.2009 10:40 | |
|
Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi [QUOTE] Sag uns doch bitte mal die MLFB dieser Zwischenkreismodule. [/QUOTE] Keine MLFB, war ein grosserMotoren/Leistungshersteller aus Nürnberg. Siemens macht jedoch AUCH so "Sachen". Hier ein Auszug aus einem Artikel: Das Erreichen eines weitaus besseren energetischen Wirkungsgrads und die Reduzierung der Lebenszykluskosten wird durch den Einsatz eines Energiemanagementsystems und durch Nutzung des ‘elektrischen Schwungrads’ – eine am Antriebssystem Sinamics S120 direkt gekoppelte Kondensatorenbank – ermöglicht. Die eingesetzte Lösung besteht aus Linearenmotoren, deren Permanentmagneten um die Spindel herum befestigt sind und damit als Rotor fungieren, während die Statoren im Grundgestell der Presse untergebracht sind Quelle: http://www.industrie-forum.net/de/blechonlinede/dezember072008/rubrik/umformen/energieverbrauch-halbiert/;jsessionid=aKTkaGw2Czed3d6U49 |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 28.02.2009 10:42 |
|
Folgen Sie uns auf