(0)| 02.02.2024 08:48 | |
|
Beigetreten: 17.05.2010 Letzter Bes: 19.12.2025 Beiträge: 227 Bewertung:
|
Hallo, das klingt mir sehr nach einer Anlaufparametrierung durch die Steuerung und nicht nach einem Fehler. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten wie ein SIMOCODE pro C seine Parametrierung erhalten kann: 1) Direkter Download mit SIMOCODE ES oder SIMATIC PDM Für 2) muss aber darauf geachtet werden, dass das Steuerungsprojekt mit den richtigen SIMOCODE-Parametern in die Steuerung geladen wurde. Wird Variante 2) nicht gewünscht, so muss beim direkten Download unbedingt die Checkbox "Anlaufparametersperre" gesetzt werden um ein ungewolltes Überschreiben der Parameter zu verhindern. Ich habe dazu vor einiger Zeit schon mal ein kurzes YT-Video gemacht da du definitiv nicht der erste bist der darüber stolpert: Video SIMOCODE pro Tutorial - Anlaufparametersperre Ich hoffe ich hatte den richtigen "Riecher" und würde mich über dein Feedback freuen! |
Zuletzt bearbeitet von: Mr. SIRIUS am: 02/02/2024 08:48:56Zuletzt bearbeitet von: Mr. SIRIUS am: 02/02/2024 08:59:26Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/05/2024 07:53:25Video eingebettet. Hilfreich? Über eine Bewertung des Posts würde ich mich freuen! :) |
|
Folgen Sie uns auf