(0)| 22.10.2024 08:33 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
1. Welche SINAMICS Generationen gibt es und woran erkenne ich sie? Mit dem SINAMICS S200, SINAMICS S210-Neu und SINAMICS G220 sind bereits drei Vertreter der neuen 3. Generation einsetzbar. Erkennbar sind die neuen Geräte am Firmwarestand ≥ V6.1. Alle Geräte mit einer Firmware < 6.1 gehören zur 1. oder 2. SINAMICS-Generation (z.B. SINAMICS V20, V90, G120, G120C, S120). 2. Welche Unterschiede in den Cybersecurity-Funktionen gibt es? Mit der 3. Generation wurden zahlreiche Funktionen neu hinzugefügt, die den ganzheitlichen Security-Ansatz verfolgen und bis in die Antriebsebene unterstützen. Folgende Funktionen sind in den jeweiligen Generationen integriert: SINAMICS Firmware < 6.1
SINAMICS Firmware ≥ 6.1
3. Wo findet man weiterführende Informationen? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Oktober 2024). Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/11/2024 12:25:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf