(0)| 28.02.2025 01:44 | |
|
Beigetreten: 07.09.2023 Letzter Bes: 16.01.2026 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Moin, Ich würde hier gerne einmal einhaken. Wie stellt man das um?Ich habe das Problem mit 3 Sprachen Deu, Eng und Chinesisch. Die Umschaltung von Deu auf Eng funktioniert einwandfrei. Bei Chn möchte ich einen Punkt haben, die NumTastatur hat aber nur ein Komma. Blick auf den PanelPc zeigt mir, dass auf Deutsche Tastatur umgeschaltet wird. Wie kann ich es ändern auf welche Tastatur umgeschaltet wird? Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 02/28/2025 09:25:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf