20.01.2025 10:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo Rastedt, Für dieses Problem gibt es noch keine Lösung. Es müsste wieder ein Update für den HMI Panel Image Updater von Siemens zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin bleibt es bei der unter 1.2 beschriebenen Offline-Installation. Viele Grüße |
09.03.2025 09:22 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo zusammen, der HMI Panel Image Updater (PIU) wurde kürzlich auf die Version V2.0 aktualisiert. Er steht wie gewohnt auf der Download-Seite für Bediengeräte-Images zur Verfügung. Das geänderte Anmeldeverfahren sollte die Probleme bei der Anmeldung beheben. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
10.03.2025 07:24 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 08.04.2025 Beiträge: 316 Bewertung:
|
Gerade ausprobiert. Es funktioniert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf