12.03.2025 08:34 | |
Beigetreten: 11.03.2021 Letzter Bes: 04.06.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Mal davon abgesehen dass man sich ziemlich lange Zeit damit gelassen hat ein Update raus zu bringen funktioniert jetzt zumindest mal der Login. Aber, nach erfolgreichem Login Stürzt das Programm vollständig ab und schließt sich wenn ich unter "TIA Portal Version" V19 auswähle... Bei Auswahl von "TIA Portal Version" V16 kann ich Images auswählen ohne dass das Programm abstürzt. Was ist hier nun wieder los?! Hat noch jemand das Problem? Es geschieht unter Windows10 und auf dem Laptop unter Windows11.... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 03/12/2025 09:13:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.03.2025 11:50 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo HF_SPSler, dass die V15.1 nicht angezeigt wird, ist in Ordnung. Einzelne Downloads gibt es erst ab V16. Wenn die Auswahl im PIU mit den installierten Versionen (ab ≥ V16) übereinstimmt, gehe ich davon aus, dass die Registry-Einträge passen. Ich empfehle daher eine Supportanfrage zu stellen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf