12.06.2025 08:42 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 3245 Bewertung:
|
Hallo peetpossum, ich gehe davon aus, dass du bei Windows 11 die gleichen Einstellungen wie bei Windows 10 machen musst. Bezüglich deiner Fehlerbeschreibung hauptsächlich die PG/PC Schnittstelle. Allerdings wird Windows 11 nicht in den Systemvoraussetzungen für WinCC V15.1 aufgeführt (die V15 ist nicht mehr offiziell verfügbar, aber ich gehe davon aus, dass da das gleiche gilt): Lieferfreigabe WinCC V15.1 Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.06.2025 08:04 | |
Beigetreten: 24.02.2015 Letzter Bes: 16.06.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Es war tatsächlich die PG-Schnittstelle. Dankeschön! |
Folgen Sie uns auf