(1)| 21.10.2009 15:31 | |
|
Beiträge: 21 Bewertung:
|
ich werd demnächst berichten ob sich was getan hat ... DANKE |
Zuletzt bearbeitet von: apachler am: 21.10.2009 15:32 |
|
| 22.10.2009 13:04 | |
|
Beiträge: 116 Bewertung:
|
Hi, by the way: eine FW V4.0 unterstützt keine globalen Messtaster --> siehe Handbuch zu Nocken/Messtaster (Auszug als Screen-Shot im Anhang) Zudem ist zu beachten, dass "globale Messtaster" bei einer D4x5 auf CU-Seite völlig anders projektiert werden als "lokale Messtaster" --> globale Messtaster über Teleg. 39x an der CU --> lokale Messtaster werden am Antrieb projektiert. Das ist u.a. im SIMOTION D Inbetriebnahmehandbuch beschrieben. Einen guten Überblick gibt aber auch folgender FAQ -- dort sind die Unterschiede "globaler" und "lokaler" Messtaster erläutert: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29063656 Gruss Jerry |
| 05.11.2009 11:46 | |
|
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo! Das Globale-Messen mit der Firmware Version 4.1.4.1 scheint ohne Probleme zu funktionieren. Danke für die Unterstützung! mfg Andi |
Folgen Sie uns auf