(0)| 05.05.2010 20:45 | |
|
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Ich weiß es auch nicht irgenwie hat der OPC Server ein Problem bei der umsetzung der Symbolischen Adressierung und ich hab keine ahnung woran es noch liegen kann. Ja ist ein Beispiel von den Supportseiten http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21004994 |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 16.09.2010 15:17link editiert |
|
| 07.05.2010 12:19 | |
|
Beiträge: 89 Bewertung:
|
Hallo, ja genau, das habe ich gerade auch gefunden. ( http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21004994) ich schau es mir nächste Woche mal und gebe dir eine Rückmeldung, okay? Grüße |
Folgen Sie uns auf