(0)| 29.09.2006 11:16 | |
|
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo nemesis, zu dem ASM-Zeug gab es schon mal einen Beitrag: Befehl unter S5: ASM KH 0000. Ich denke, der wird Dir weiterhelfen. Der OB101 ist der Wiederanlauf-OB und wird bei einem Wiederanlauf der CPU automatisch gestartet. Mehr Infos dazu findest Du im Handbuch Programmieren mit Step7 im Kapitel A.1.3 Betriebszustand ANLAUF. Tomcat |
Zuletzt bearbeitet von: Tomcat am: 29.09.2006 11:25Zuletzt bearbeitet von: Tomcat am: 29.09.2006 11:18 |
|
| 29.09.2006 13:24 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke für eure Hilfe! Das mit dem OB 101 hat sich dann geklärt. Bezüglich des Befehls "ASM 0" nochmal: Der Befehl taucht immer in FB´s auf, welche u.a. für Daten versenden, empfangen zuständig sind. Einen Thread hierzu gibt´s auf http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=5922. Kann ich den Befehl vielleicht auch einfach weglassen? Hier noch ein Auszug aus meinem Code: FUNCTION FC 17 : VOID NAME: RLG_AE // RLG:AE VAR_INPUT BG :int; // BG KNKT :word; // KNKT OGR :int; // OGR UGR :int; // UGR EINZ :bool; // EINZ END_VAR VAR_OUTPUT XA :word; // XA _FB :bool; // FB BU :bool; // BU TBIT :bool; // TBIT END_VAR BEGIN NETWORK TITLE = Analogwert einlesen // ASM 0; // *** Fehler in Zeile 899 (FB 250): Befehl nicht definiert. *** |
Folgen Sie uns auf