17.12.2007 09:49 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo zusammen! Auf einen neuen PC mit einem eingebauten CP 1612 wurde STEP7 V5.3 und STEP5 V7.2 installiert. Ich möchte nun mit einer Ethernet-Verbindung auf die verschiedenen Steuerungen zugreifen: Bei den S7 funktionierts, bei den S5 finde ich in der Konfiguration nicht die Möglichkeit, H1 auszuwählen! Muß ich da, trotz STEP7 V5.3, noch Industrial Ethernet nachinstallieren? Wenn ja, welche Version? (V6.2 ist noch ungeöffnet vorhanden...) Oder gibt es eine Möglichkeit, die PG-Schnittstelle so zu konfigurieren, dass ich auch H1 einstellen kann? (Die FAQFernprogrammieren über INDUSTRIAL ETHERNET mit STEP 5 (PG-BUS Funktionen)habe ich gelesen, aber es gibt bei mir keine Einstellmöglichkeit für H1...) Danke schon mal für Eure Hilfe... Viele Grüße aus LINZ Heinz |
22.12.2007 14:51 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 11.05.2025 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
Hallo Heinz, Beim STEP7 V5.3 SP1 ist die Ethernet Integriert in STEP7 Um mit STEP5 ueber Ethernet Online zu gehen ist es Notwendig dieses in die "PG/PC Interface" in STEP7 an zu geben. Da (Normal) mit ISO gearbeitet wird muess ISO angegeben werden. Wenn das gelungen ist, dann ist es moeglich in STEP5 beim das Online Schirm auch diese Treiber zu waehlen.... When Sie die PDF anschauen welche fuer SINEC L2 ist, dann muess die PG/PC Interface auf gleiche weise aber dann fuer SINEC H1 eingestellt werden. CP_L2_1 muess dan umgesetzt werden nach CP_H1_1 und wie angegeben selbstverstaendlich mit eine ISO port von Ethernet. ![]() DateianhangS5CP511D.PDF (204 Downloads) |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
30.12.2007 22:48 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo, Late! Vielen Dank!!! Genau das war es!!! Jetzt funktioniert alles!! Thanks a lot and Happy New Year!! sincerely Heinz from LINZ / AUSTRIA |
Folgen Sie uns auf