(0)| 06.05.2008 09:26 | |
|
Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mal einen Dreipunkt-Schrittregler selbst geschrieben. Alledings für 135U. Diesen habe ich kürzlich für eine 95U umgeschrieben, jedoch noch nicht in Betrieb genommen, sollte aber funktionieren... Falls noch interessant habe ich das S5-Programm angehängt. Eine Beschreibung des Bausteines ist im Kopf des Bausteines enthalten (FB45) Dateianhang3PKTREST.zip (193 Downloads) |
Folgen Sie uns auf