26.06.2023 09:09 | |
Beigetreten: 26.09.2022 Letzter Bes: 25.07.2025 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Also bei mir ist das Problem, dass ich keine Verbindung zum PLCSIM V18 SP1 bekomme. Ich möchte die PLC Simulieren, dann öffnet PLCSIM automatisch. Ich starte die CPU und wenn sie auf RUN steht gehe ich in TIA V18 auf Laden (Was im Normalfall auch schon automatisch auf geht) und gehe auf "SUCHEN" aber ich bekomme die Meldung "0 erreichbaren Teilnehmer gefunden" Auch unter erreichbare Teilnehmer bekomme ich über die PLCSIM Schnittstelle diese Meldung.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: PA2022 am: 06/26/2023 09:10:18Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/26/2023 11:53:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.06.2023 12:50 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4443 Bewertung:
|
Hi, hast Du das aktuelle SP1 schon mit Update 1 installiert? Updates für STEP 7 V18, S7-PLCSIM V18 und WinCC V18Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf