19.07.2023 11:30 | |
Beigetreten: 18.01.2023 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Wie ist das mit einer neuen CPU? Im konkreten Fall soll eine CPU 1512SP-1 PN gegen eine CPU 1514SP-2 PN ausgetauscht werden (wegen den 2PN). Die 1514SP ist aber in TIA 15.1 nicht verfügbar. Gibt es da auch eine Möglichkeit oder muss auf TIA V18 hochgerüstet werden? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/20/2023 07:47:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.07.2023 12:59 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 22710 Bewertung:
|
muss auf TIA V18 hoch |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.07.2023 11:15 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1653 Bewertung:
|
Hi, Informationen dazu findest du auch hier: Lieferfreigabe der neuen SIMATIC ET200SP Controller CPU 1514SP-2PN und CPU 1514SP F-2PN-> "Die Projektierung der Steuerungen CPU 1514SP T/TF-2 PN erfolgt ausschließlich im Totally Integrated Automation (TIA) Portal mit STEP 7 Professional ab V18. Die Projektierung mit älteren STEP 7 Versionen ist nicht möglich." Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf