30.11.2023 13:19 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Ich brauche für meinen Projekt einen Funktionsbaustein, für welches es bereits eine Bibliothek von der Firma Sick gibt. (ZIP-Datei im Anhang) Ich habe jedoch nur TIA V16 installiert und die Bibliothek wurde mit V12 erstellt. Im FAQ Beitrags-ID: 109476392 ist beschrieben, dass erst ab >V13 Projekte migriert werden können. Meine Frage an euch: Hat jemand die Möglichkeit diese Bibliothek hochzurüsten, so dass ich diese mit meinem TIA V16 öffnen kann? Vielen Danke. DateianhangS7_function_blocks_S7_300_400_TIA_RFU62x_RFU63x_RFU65x_PROFIBUS_PROFINET_de_en_DC0004411.ZIP (97 Downloads) |
30.11.2023 13:23 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4443 Bewertung:
|
Hi, ich kann es Dir nicht hochrüsten aber installiere V13 SP2 und Du kannst dann immer alle Projekte kleiner V13 SP1 hochrüsten. Geht halt nur über den Umweg... SIMATIC STEP 7 inkl. PLCSIM V13 SP2 TRIAL DownloadGruß, Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 11/30/2023 13:25:18
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.11.2023 13:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke für deinen Tipp und die schnelle Antwort :) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf